que combina estilo, facilidad de instalación y un precio accesible con una garantía de 25 años.
(S.A.P) Sistema de alineamiento perfecto
Este diseño innovador permite el ajuste del dispositivo incluso cuando la caja de empotrar no está perfectamente alineada con la pared. Esto significa que no tiene que preocuparse sí la caja está un poco desviada o si el acabado de la pared no es perfecto.
Tornillos largos y con puntas planas
Estos tornillos aseguran que no dañarán los cables en el interior de la caja, cumpliendo con el código eléctrico.
Terminales inclinados a 45°
Esta característica permite a los cables ingresar al dispositivo con un ángulo ideal, asegurando la mejor curvatura del conductor y evitando molestias.
Aprenda en un minuto
lo fácil que es instalar
Lúzica